This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:BQ20z655-R1:resetdata &WDreset 数据

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714664/bq20z655-r1-bq20z655-r1-resetdata-wdreset-data

器件型号:BQ20Z655-R1

您好!

我从同一个 BQ20z655-R1电池中提取了2 *。senc 文件、相隔数天。

我被归类为黄金映像的初始*。senc 包含以下值:

resetdata (0x57):F209

WDresetdata (0x58):00E3

经过多次测试后、这些计数器增加到:

resetdata (0x57):FA0E

WDresetdata (0x58):00E5

对这些值的增加可能是合理的。 但是、我的观察结果是、如果我重新刷新我的黄金映像*。senc 文件、计数器值会发生变化。 刷新黄金映像会将值返回到:

resetdata (0x57):F209

WDresetdata (0x58):00E3

论坛中的其他地方描述、如果 BQ 器件被重新刷写"RESETDATA"和"WDresetdata"、则会保留该值。 这不是我看到的。

尽管技术参考确实将这些位置描述为 ReadOnly、但这些值似乎可以修改。

是否有方法将这些值清零以创建黄金映像文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最可能的问题是黄金编码文件已经具有高重置计数。
    有几种方法可以纠正这种情况:
    新黄金编码:
    1.提取黄金 gg 文件
    2.用默认编码刷写监测计
    默认的 senc 应将复位计数器归零。 验证它们是否为零。
    4.导入您的化学 ID
    5.从步骤1下载 golden gg 文件。
    6.上传新的黄金编码文件

    将数据闪存中的值写入0:
    在未密封的监测计上、您可以将重置值写入零。
    子类 ID 是十进制的57、十六进制的0x0039。
    复位计数器部分、偏移为0
    重置计数器已满,偏移量为1
    复位计数器看门狗、偏移为2
    将值写入零后上传新的黄金编码。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami、

    通过子类路由修改

    "技术参考"中未提及的子类

    竖起大拇指,它工作正常

    谢谢