你好
客户和 我还评估了 TPS92518 EVM、以确认 ILED 是否恒定取决于 VIN=24V/48V。
其中:VLED=12V、peak_threshold=30 (设置 ILED=200mA)、TOFF=30、PWMx=100%。
结论:不是恒定的。
即使相同的 TOFF=30/PKTH=30、ILED (平均值) 也会发生变化。
在 Vin=48V IPEAK =263mA 和 Vin=24V 的情况下,IPEAK =220mA
I (av)=195mA (Vin=48V)、I (av)=145mA (Vin=24V)
IPEAK-PEAK 由 TPS92518在 Vin=48V/ Vin=24V 机器人中很好地控制、相同。 (约140mA)
问题
这可能是一个基本问题...,但 TPS92518的这种正常(固有)操作是否正确?
我知道占空比将由 Vin (VLED=12V)更改, 但 IPEAK =ILEDx_PKTH_DAC/(1000 * Rsense)是独立的,因为占空比不是它?
为什么 即使峰值阈值(PKTH) 相同、也会更改 IPEAK? (客户和我想知道机制)
请提供建议。
感谢您的支持!
e2e.ti.com/.../12V_5F00_LED_5F00_eval_5F00_english.pptx