This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27762:LM27762如此脆弱?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714861/webench-tools-lm27762-lm27762-is-so-fragile

器件型号:LM27762

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经制作了一个 PCB、该 PCB 使用 LM27762将5V 电压传输到正负3.3V 电压。 我已经焊接了整个板、它一开始就很好。

但是昨天,在工作了大约3个小时之后,它失败了。 正电压为+4.8V、负电压为+3.3V。 电路板很热。 高温是否损坏了它? Cfly 和 Cpout 的电压波是平坦的、没有振荡。 输入电压为5V。  

LM27762是否如此脆弱? 我必须在上面安装风扇或冷却器吗? 原理图和 PCB 布局如下所示。  

感谢您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    设备发出声音损坏。 因此、您需要更换 IC。 正常工作后、您可以检查它是否很热、并/或测量实际外壳温度。 根据您的负载、功率耗散可能过高、需要外部冷却。

    但是、使用少量输入电容器、通过 USB 电缆的瞬态或热插拔事件可能会破坏器件、如 e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm 所述
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。 我阅读了您提到的文章。 我似乎需要在电路板上添加一个额外的电容器。 我检查 LM27762的 EVM、发现有两个电容器连接到 LM27762的输入引脚、分别为1uF 和10uF。 现在、我只有一个4.7uF 连接到输入引脚。 我是否需要在输入引脚上添加大型钽电容器? 我应该为输入电容器选择哪种封装和值。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    当您插入电缆时、我会首先查看(使用示波器) Vin 是否出现过冲迹象。 然后、您可以尝试任何电容器充分缓冲这一点。

    如博客所述、所需电容的确切值取决于应用、应通过实验室测试揭示。 当然、您可以对该输入滤波器及其响应进行仿真、但这需要了解您正在连接的电缆的阻抗。