请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 工具/软件:WEBENCH设计工具
我已经制作了一个 PCB、该 PCB 使用 LM27762将5V 电压传输到正负3.3V 电压。 我已经焊接了整个板、它一开始就很好。
但是昨天,在工作了大约3个小时之后,它失败了。 正电压为+4.8V、负电压为+3.3V。 电路板很热。 高温是否损坏了它? Cfly 和 Cpout 的电压波是平坦的、没有振荡。 输入电压为5V。
LM27762是否如此脆弱? 我必须在上面安装风扇或冷却器吗? 原理图和 PCB 布局如下所示。
感谢您的帮助、非常感谢。