This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:除了热保护之外、此 IC 是否具有任何短路保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714517/lp5907-q1-does-this-ic-has-any-protection-against-short-circuit-apart-from-thermal-protection

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3700-Q1

尊敬的 TI:

您能否确认在达到电流限制500mA 时是否提供短路保护? 您能否确认此 IC 具有 UV 和 OV 保护功能?

我们需要2V5、250mA 输出固定稳压器(不可编程)和输入电压3V3。 IC 必须是具有使能引脚内部上拉/下拉、UV、OV、OC 保护功能的汽车级 IC。请建议是否有符合这些要求的 IC。

谢谢、此致、

Dayanand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dayanand:

    短路保护是500mA (标称值)的短路电流限制。 由于短路故障、LDO 将因功率耗散而变热。 如果结温达到热关断阈值、LDO 将关断、直至结温降低。 如果故障仍未消除、LDO 将循环进入和退出热关断。

    LP5907-Q1没有在 LDO 中集成 UV 或 OV 保护。 添加 UV 和 OV 保护的最佳解决方案是使用 TPS3700-Q1等电压检测器。 TPS3700-Q1能够提供 OV 和 UV 监控。

    非常尊重、
    Ryan