请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS3700-Q1
尊敬的 TI:
您能否确认在达到电流限制500mA 时是否提供短路保护? 您能否确认此 IC 具有 UV 和 OV 保护功能?
我们需要2V5、250mA 输出固定稳压器(不可编程)和输入电压3V3。 IC 必须是具有使能引脚内部上拉/下拉、UV、OV、OC 保护功能的汽车级 IC。请建议是否有符合这些要求的 IC。
谢谢、此致、
Dayanand