This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445EVM:怀疑评估模块电源优化器的功能

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714811/sm72445evm-doubts-about-the-functioning-of-the-evaluation-module-power-optimizer

器件型号:SM72445EVM

大家好、我购买了三个 SM72445EVM 评估模块、我对其运行有以下疑问:

1 -我可以将三个评估模块串联、并且每个评估模块的输入端都有一个250W 的光伏面板、对吧?
2 -如果我连接到问题1的输出、即具有 MPPT 的逆变器、优化器的 MPPT 与逆变器之间是否会发生冲突? 如果不是、原因是什么?
3 -使用此优化器模型的最大优势是保持与模块老化的电气兼容性或提高局部遮光的效率?
4 -可以使用哪个套件对 SM72445EVM 进行编程? 我想测试逆变器上使用的其他 MPPT 算法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5768708、

    感谢您关注我们的产品。 下面是您的问题的答案。

    1.是的。
    2.没有冲突。 您的逆变器确定其 MPPT 的输入电压、即三个 SM EVM 的总输出电压。 这三个 EVM 的 MMPT 只是从每个面板中提取最大功率(请注意、我们讨论的是功率、而不是电压或电流)、并将该功率传输到三个 EVM 的串联串。 总输出电压由逆变器确定、每个 EVM 的功率由其 MPPT 操作决定、因此、每个 EVM 将与其功率级别成比例地共享其在总串电压中的部分。 两个 MPPT 操作之间没有冲突。
    3.是的。 它还涵盖面板之间的不匹配情况、从而最大程度地提高每个面板的能量收集。
    4.无需进一步编程即可直接使用 EVM。

    祝您的项目顺利。

    谢谢、
    Youhao Xi