请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72445EVM
大家好、我购买了三个 SM72445EVM 评估模块、我对其运行有以下疑问:
1 -我可以将三个评估模块串联、并且每个评估模块的输入端都有一个250W 的光伏面板、对吧?
2 -如果我连接到问题1的输出、即具有 MPPT 的逆变器、优化器的 MPPT 与逆变器之间是否会发生冲突? 如果不是、原因是什么?
3 -使用此优化器模型的最大优势是保持与模块老化的电气兼容性或提高局部遮光的效率?
4 -可以使用哪个套件对 SM72445EVM 进行编程? 我想测试逆变器上使用的其他 MPPT 算法。
谢谢!