This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912压降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714660/lp5912-lp5912-vdrop

器件型号:LP5912

您好、专家、

我对 LP5912有疑问。 如果 VIN 为3.2V、Vout 为2.8V、Vin - Vout = 0.4V、如果输出电流为500mA、Vdrop 如何? (因为我看到数据表显示输入电压和输出电压需要0.5V。)

可以帮帮我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在电气特性表中、LP5912的最小压差在500mA 时的最大值为250mV。  由于您有400mV 的余量(Vin - Vout)、因此您有足够的余量来保持稳压。

    额外的余量将改善 PSRR 等特定性能特性;但是、为了保持稳压、只需要250mV。

    非常尊重、

    Ryan