This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:正常运行前的输出电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189479/ref3025-output-voltage-before-normal-opartion

器件型号:REF3025

你(们)好

我使用 REF3025作为 A2D 的参考。

一些 A2D 测量值在主电压(3.3V、即 A2D 的 VCC 和 REF3025的输入)之前升高。

这会导致 REF3025输出上的电压在3.3V 导通前上升。

它是否会 对 REF3025造成永久损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以指定电压电平吗?

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF3025的输出上升至1.5V 的最大电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,鲍  

    与输入相比、更高的输出电压将触发一些内部保护二极管、并且可能存在从输出到输入的大量电流。 您需要在    器件的电源和输入引脚之间放置一个小电阻器、以将该电流限制为小于器件的短路电流。  您应该选择它、使峰值  输出电流(接近短路电流)不会导致最大可能输出的压降问题。  

    如果您在电源中添加接近30欧姆的电阻器、则会导致(1.5V - 0.6V (跨越保护二极管)= 0.9/30 = 30mA  

    它将影响您的启动,如果您检查 系统中的启动性能,将会很好。  

    此致

    Trailokya