请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3025 你(们)好
我使用 REF3025作为 A2D 的参考。
一些 A2D 测量值在主电压(3.3V、即 A2D 的 VCC 和 REF3025的输入)之前升高。
这会导致 REF3025输出上的电压在3.3V 导通前上升。
它是否会 对 REF3025造成永久损坏?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 REF3025作为 A2D 的参考。
一些 A2D 测量值在主电压(3.3V、即 A2D 的 VCC 和 REF3025的输入)之前升高。
这会导致 REF3025输出上的电压在3.3V 导通前上升。
它是否会 对 REF3025造成永久损坏?
谢谢
你(们)好,鲍
与输入相比、更高的输出电压将触发一些内部保护二极管、并且可能存在从输出到输入的大量电流。 您需要在 器件的电源和输入引脚之间放置一个小电阻器、以将该电流限制为小于器件的短路电流。 您应该选择它、使峰值 输出电流(接近短路电流)不会导致最大可能输出的压降问题。
如果您在电源中添加接近30欧姆的电阻器、则会导致(1.5V - 0.6V (跨越保护二极管)= 0.9/30 = 30mA
它将影响您的启动,如果您检查 系统中的启动性能,将会很好。

此致
Trailokya