您好!
我想设计一个具有以下规格的多输出反激式转换器:
输入:16V - 48V、28V (典型值
输出:5V 8A ; 5V 5A;15V 1.5A;15V 1.5A;28V 1.5A
频率:250KHz
所有输出均隔离
我的计划是使用输入侧开关和一些反激式控制器 IC 来控制5V、8A 输出、而对于 REST 输出、则使用开关稳压器。 听起来不错吗?
我计划将 TL491用作反激式控制器、但我知道它在250KHz 下可能不适用。 如果需要、请更正我。
我的主要问题是:是否有人可以 针对这些输出和频率规格推荐最佳的反激式控制器 IC? 如果此 IC 的 LTSPICE 模型和设计过程可用、则最好。