This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路输出反激式控制器

Guru**** 2384850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781, UCC28782, UCC28C43, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189709/controller-for-multi-output-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC28781UCC28782UCC28C43LM5155

您好!

我想设计一个具有以下规格的多输出反激式转换器:

输入:16V - 48V、28V (典型值

输出:5V 8A ; 5V 5A;15V 1.5A;15V 1.5A;28V 1.5A

频率:250KHz

所有输出均隔离

我的计划是使用输入侧开关和一些反激式控制器 IC 来控制5V、8A 输出、而对于 REST 输出、则使用开关稳压器。 听起来不错吗?

我计划将 TL491用作反激式控制器、但我知道它在250KHz 下可能不适用。 如果需要、请更正我。

我的主要问题是:是否有人可以 针对这些输出和频率规格推荐最佳的反激式控制器 IC? 如果此 IC 的 LTSPICE 模型和设计过程可用、则最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    我们的大多数专用反激式控制器都以100kHz 左右的最大开关频率运行。 我们拥有最新的有源钳位反激式或零电压开关控制器 UCC28782  UCC28781。 这可以在250kHz 下运行、并且可能是更好的选择。

    如果您希望尝试将通用 PWM 作为反激式运行、 则 UCC28C53 可能是一个不错的选择。 但是、与专用反激式控制器相比、它的开关损耗更高。  

    所有这些都可以支持多个输出电压、但请记住、只有一个电源轨经过良好调节。 如果另一个隔离式牵引电路需要精度、则需要使用直流/直流转换器进行后置稳压。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

     UCC28782或 UCC28781是否有任何设计表

    我还可以如何获得这些产品的 Ltspice 模型

    请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    遗憾的是、UCC28781和 UCC28782控制器没有 SPICE 模型。 我们有一个 simplis 模型和设计计算器、可用于帮助选择参数。  

    您可以将 UCC28C43 pSPICE 模型导入到 LTSPICE 中。 UCC28C4x 系列和 UCC28C5x 系列之间的主要差异如下:

    我希望这有助于您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

    我了解到 LM5155是一种选择。 此外、还提供了一些参考设计。

    是一个好选择。 如果是、我可以在哪里找到其 Ltspice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    LM5155可能是另一种选择。 这是 未加密模型。 您应该能够将其导入到 LTSpice 中。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    • 感谢您的回复。 我无法将其导入 Ltspice。 您能否建议步骤或步骤的任何链接指南  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satyajit、

    我们不支持 LTSPICE、因为我们有 PSpice for TI。 如果要将未加密模型导入 LTSpice、有几篇在线文章介绍了如何导入第三方模型。  

    我希望这能回答你的问题。