请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808G01DBVEVM 您好!
我正在使用 IC TPS3808G01MDBVTEP。 在验证加电时、我注意到当 VCC 达到接近5V 时、引脚 CT 上出现300µs μ m 低电平玻璃。
将 SnS 调整为在4、46V 时触发。 我假设在 VCC 达到该阈值时会发生这种情况。 CT 通过64k Ω 电阻器连接到 VCC。
这是正常行为吗? 我在数据表中未找到任何详细信息。 所有其他功能都根据设计工作。