This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808G01MDBVTEP

Guru**** 2383970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189517/tps3808g01dbvevm-tps3808g01mdbvtep

器件型号:TPS3808G01DBVEVM

您好!

我正在使用 IC TPS3808G01MDBVTEP。 在验证加电时、我注意到当 VCC 达到接近5V 时、引脚 CT 上出现300µs μ m 低电平玻璃。

将 SnS 调整为在4、46V 时触发。 我假设在 VCC 达到该阈值时会发生这种情况。 CT 通过64k Ω 电阻器连接到 VCC。  

这是正常行为吗? 我在数据表中未找到任何详细信息。 所有其他功能都根据设计工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    感谢您的提问、我很乐意为您提供帮助。 您是否还能够提供原理图?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    是的、您看到的 μ 300μs 脉冲是预期输出。 该脉冲的上升沿是复位引脚延迟计时倒计数的开始。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、

    感谢您的快速响应和解决方案。