主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我正在使用 bq40z80EVM 板并尝试从热敏电阻 TS1-4读取温度值。 我从 TS1、TS2和 Int Temperature 获得了合理的读数、但从 TS3和 TS4获得了-273.2。 我 已移动跳线、以便 TS3连接到 PIN12、TS4连接到 PIN13。 使用 bqStudio、我更改了配置、使能温度为0x1F、温度模式为0x00。 为了获得 TS3和 TS4值、我是否需要修改其他寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 bq40z80EVM 板并尝试从热敏电阻 TS1-4读取温度值。 我从 TS1、TS2和 Int Temperature 获得了合理的读数、但从 TS3和 TS4获得了-273.2。 我 已移动跳线、以便 TS3连接到 PIN12、TS4连接到 PIN13。 使用 bqStudio、我更改了配置、使能温度为0x1F、温度模式为0x00。 为了获得 TS3和 TS4值、我是否需要修改其他寄存器?
e2e.ti.com/.../0878.bq40z80.gg.csv
您好、Wyatt、感谢您的回复-根据要求附加的文件。
Tim、您好!
我能够在我的一侧进行测试、我认为您的引脚配置设置错误。 请尝试附加的.gg 文件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0878.bq40z80_5F00_WK.gg.csv
此致、
Wyatt Keller