This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:ITERM 百分比

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ25100, BQ25170, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173556/bq24092-iterm-percentage

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ25170BQ25180

大家好、

 由于我的客户需要20mA ITERM、

该器件是否可以实现 5%甚至更低的 ICHG?

例如,如果 CC 处的充电电流为400mA,我们是否可以设置5%以获得20mA 截止电流?

充电电流为666mA 或3%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

     

    根据 BQ24092数据表第9页电气特性表的端接部分、为了在 BQ24092充电器中实现20mA 端接电流、需要将预端接电阻设置为1k。  使用1k-2k 预端接电阻时、该器件的典型 K 值为220 Ω/%。  在此值下、ICC 最多可设置为400mA、以获得20mA 终止电流。  但是、器件的 K 值可能会出现偏差–具体而言、偏差介于174和224 Ω/%之间。 要在 K 范围的下端获得20mA 终止电流、ICC 电流最多可设置为348mA、在上端最高可设置为448mA。

    这意味着在400mA ICC 下、Iterm 通常为20mA、但 可能会稍高一些。

    这也意味着当 ICC 值高于448mA 时、不可能获得20mA 的 Iterm。  

    如果 BQ25100充电器 可能适合您客户的应用,则由于它允许的终止电流值,它可能是值得考虑的充电器。  对于该充电器、当使用750欧姆的预端接电阻器时、典型端接电流为1.1%、范围介于0.75%和2.13%之间。  当使用3k Ω 电阻器值时、典型的终止电流为4.41%、范围介于3%和8.52%之间。

     

    希望这能有所帮助!

    -Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    2xmA 对客户来说很好,  

    BTW、它们希望充电电流高于400mA、因此 BQ25100无法正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    对于 BQ24092充电器、在使用1k 欧姆的最低可能预端接电阻值时、Iterm 的典型值为5.03%、 范围为 4.46%至5.75%。

    由于您的客户可以使用2xmA Iterm、因此 ICC 的范围可以达到  
    20mA Iterm 为347至448mA、典型值为397mA
    -29mA Iterm 为504mA 至650mA、典型值为576mA

    希望这对您有所帮助!
    -米拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    如果我们使用低于1千欧姆的电阻器会发生什么情况? 我们是否会失去更多分辨率?

    BTW、为何数据表中的引脚15? 该部件中只有10引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将对此进行进一步测试、下周再与您联系。

    最棒的
    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    对拖延表示歉意。 让我检查一下此活动并返回给您。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请将论坛 ID 1183643的任务设置为优先级、这并不紧急。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、抱歉耽误您的时间。

    我目前正在研究这个问题、并将在明天向大家介绍这个问题。

    最棒的

    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    此部件是否支持4.4V 充电电压?

    我在数据表中看不到这一点。 在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    否、此充电器不支持为电压高于4.2的电池充电。  此参数被标记为 Vout (reg)、可在 数据表页面的"电池充电器快速充电"部分的第一行中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    我们还有其他一个电池充电器、在低于规格的情况下支持高达4.4V 的电压吗?

    1) 20mA ITERM

    2) JEITA 规范

    3) Ichg>400mA

    线性或开关是可以的、但更喜欢线性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望充电器是 I2C 还是独立式充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更喜欢独立式、

    如果不适合单独使用、则 I2C 正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您何时开始生产?您何时需要样片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在4月或5月左右需要样片(不确定是否是100%)

    您是否暗示会出现新的解决方案?

    您还可以先向我推荐另一个 RTM 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有任何可以单独设置终止电流和充电电流以支持大于400mA ICHG 的独立器件、然后使用4.4V 电池稳压电压在20mA 终止。

    但是、我们确实有 BQ25170、这是一款线性独立充电器。 此器件可支持4.4V 电池稳压电压以及10mA 至800mA 的充电电流。

    该器件支持10%的 Iterm、这意味着 Iterm 的电流范围为1mA 至80mA。
    在 Ichg>400mA 时获得20mA Iterm 的一种解决方案是使用微控制器单元(MCU)在达到原始设置 Ichg 的 Iterm 后更改 ISET 电阻器、将 Ichg 设置为200mA。 这会将新的终止电流更改为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    感谢您在这方面的帮助、

    I2C 呢?  

    如果客户妥协、我们可以使用 BQ25180吗?

    它对我来说是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    不用客气! 是的、如果 I2C 可以与客户进行通信、则可以选择 BQ25180、因为该器件的规格允许针对4.4V 的电池以大于400mA 的 Iterm 充电、Iterm 为5%。