Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ25100, BQ25170, BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25100、 BQ25170、 BQ25180
大家好、
由于我的客户需要20mA ITERM、
该器件是否可以实现 5%甚至更低的 ICHG?
例如,如果 CC 处的充电电流为400mA,我们是否可以设置5%以获得20mA 截止电流?
充电电流为666mA 或3%?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fred、
根据 BQ24092数据表第9页电气特性表的端接部分、为了在 BQ24092充电器中实现20mA 端接电流、需要将预端接电阻设置为1k。 使用1k-2k 预端接电阻时、该器件的典型 K 值为220 Ω/%。 在此值下、ICC 最多可设置为400mA、以获得20mA 终止电流。 但是、器件的 K 值可能会出现偏差–具体而言、偏差介于174和224 Ω/%之间。 要在 K 范围的下端获得20mA 终止电流、ICC 电流最多可设置为348mA、在上端最高可设置为448mA。
这意味着在400mA ICC 下、Iterm 通常为20mA、但 可能会稍高一些。
这也意味着当 ICC 值高于448mA 时、不可能获得20mA 的 Iterm。
如果 BQ25100充电器 可能适合您客户的应用,则由于它允许的终止电流值,它可能是值得考虑的充电器。 对于该充电器、当使用750欧姆的预端接电阻器时、典型端接电流为1.1%、范围介于0.75%和2.13%之间。 当使用3k Ω 电阻器值时、典型的终止电流为4.41%、范围介于3%和8.52%之间。
希望这能有所帮助!
-Mira
您好、Fred、
对于 BQ24092充电器、在使用1k 欧姆的最低可能预端接电阻值时、Iterm 的典型值为5.03%、 范围为 4.46%至5.75%。
由于您的客户可以使用2xmA Iterm、因此 ICC 的范围可以达到
20mA Iterm 为347至448mA、典型值为397mA
-29mA Iterm 为504mA 至650mA、典型值为576mA
希望这对您有所帮助!
-米拉
您好、Fred、
否、此充电器不支持为电压高于4.2的电池充电。 此参数被标记为 Vout (reg)、可在 数据表页面的"电池充电器快速充电"部分的第一行中找到。
遗憾的是、我们没有任何可以单独设置终止电流和充电电流以支持大于400mA ICHG 的独立器件、然后使用4.4V 电池稳压电压在20mA 终止。
但是、我们确实有 BQ25170、这是一款线性独立充电器。 此器件可支持4.4V 电池稳压电压以及10mA 至800mA 的充电电流。
该器件支持10%的 Iterm、这意味着 Iterm 的电流范围为1mA 至80mA。
在 Ichg>400mA 时获得20mA Iterm 的一种解决方案是使用微控制器单元(MCU)在达到原始设置 Ichg 的 Iterm 后更改 ISET 电阻器、将 Ichg 设置为200mA。 这会将新的终止电流更改为20mA。