This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:贴片后、芯片无法协商至20V

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190372/tps65987d-chip-fails-to-negotiate-to-20v-after-patch

器件型号:TPS65987D

您好!

向芯片发送补丁后、它会从支持5、9、12、15和20V 电压的充电器中正确读取 PDO。 但它选择15V 协议、尽管自动协商设置为最大电压。 如果我插入充电器、在加载补丁后、它会按预期正确切换到20V。 我已经尝试发出'ANEG'命令、但它仍然保留15V 合同。 我已附加了我正在使用的 pjt 文件。

e2e.ti.com/.../patch.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoffer、

    我能够将您的 pjt 文件和闪存加载到我们的 EVM 中。 在我刷写器件之后、我进行了功率循环以确保 PD 正在加载配置、我似乎没有任何问题协商到20V。

    刷写器件后、请确保您正在进行下电上电以确保正确加载器件 EEPROM。 重启电源不会强制 PD 进入补丁模式、因此不会加载配置或补丁。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我在修补之后测试了运行"Gaid"命令、现在它切换到20V。 谢谢!