请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 您好!
向芯片发送补丁后、它会从支持5、9、12、15和20V 电压的充电器中正确读取 PDO。 但它选择15V 协议、尽管自动协商设置为最大电压。 如果我插入充电器、在加载补丁后、它会按预期正确切换到20V。 我已经尝试发出'ANEG'命令、但它仍然保留15V 合同。 我已附加了我正在使用的 pjt 文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
向芯片发送补丁后、它会从支持5、9、12、15和20V 电压的充电器中正确读取 PDO。 但它选择15V 协议、尽管自动协商设置为最大电压。 如果我插入充电器、在加载补丁后、它会按预期正确切换到20V。 我已经尝试发出'ANEG'命令、但它仍然保留15V 合同。 我已附加了我正在使用的 pjt 文件。