Other Parts Discussed in Thread: PMP30700, LM5157
主题中讨论的其他器件:PMP30700、 LM5157
您好!
我是指 SNVA994、 《如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换 器》(TI.com)、用于多轨反激式设计。
本文档存在以下一些问题:
问题1:
第3.4节:二极管反向电压计算错误、因为 Np 和 Ns 不同、最终与文档 SNVA866 (如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器(TI.com))匹配。 此外、对于该设计、ILOAD 不是5A、次级侧需要4个二极管。
问题2:
第3.5节:交叉频率本节根据 SNVA866重新计算、该设计中不适用。 导致选择错误的输出电容器、在该设计中需要增加4个此类输出电容器。
疑问1:在第3.7节中、对于 Ruvlot 计算、0.967和5uA 值是如何得到的?
疑问2:在第3.8.1节中、交叉频率 在半负载下计算为7.65kHz、在第3.8.2节中、所需环路交叉频率计算为5kHz。 是否有特定的选择依据?
我发现其他设计文档的设计输入相同、但却没有得到任何参考。 最后、我发现 PMP30700符合我的设计要求、但该文档没有设计指南可用于匹配我的计算!! 如果我能获得一些支持、那将非常有帮助。
谢谢你