This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156HEVM-FLY:计算错误

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30700, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186257/lm5156hevm-fly-calculation-errors

器件型号:LM5156HEVM-FLY
主题中讨论的其他器件:PMP30700LM5157

您好!

我是指 SNVA994、 《如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换 器》(TI.com)、用于多轨反激式设计。

本文档存在以下一些问题:

问题1:

第3.4节:二极管反向电压计算错误、因为 Np 和 Ns 不同、最终与文档 SNVA866 (如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器(TI.com))匹配。 此外、对于该设计、ILOAD 不是5A、次级侧需要4个二极管。  

问题2:

第3.5节:交叉频率本节根据 SNVA866重新计算、该设计中不适用。 导致选择错误的输出电容器、在该设计中需要增加4个此类输出电容器。

疑问1:在第3.7节中、对于 Ruvlot 计算、0.967和5uA 值是如何得到的?

疑问2:在第3.8.1节中、交叉频率 在半负载下计算为7.65kHz、在第3.8.2节中、所需环路交叉频率计算为5kHz。 是否有特定的选择依据?

我发现其他设计文档的设计输入相同、但却没有得到任何参考。 最后、我发现 PMP30700符合我的设计要求、但该文档没有设计指南可用于匹配我的计算!! 如果我能获得一些支持、那将非常有帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samant:

    感谢您的努力。 我们将检查这些问题、并尽快返回给您。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samant:

    你是对的。 问题1和问题2使用了错误的数字。 您可以使用其参数计算每个输出。

    [引用 userid="549264" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186257/lm5156hevm-fly-calculation-errors "]疑问1:在第3.7节中,对于 Ruvlot 计算,0.967和5uA 值是如何得到的?[/quot]

    有关更多详细说明、请参阅 LM5157数据表"8.3.1线路欠压锁定(UVLO/SYN/EN 引脚)"公式1。

    [引用 userid="549264" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186257/lm5156hevm-fly-calculation-errors ]\n 疑问2:在第3.8.1节中,交叉频率。 在半负载下计算为7.65kHz、在第3.8.2节中、所需环路交叉频率计算为5kHz。 选择的任何特定基础?[/报价]

    您可以根据您的应用选择任何低于7.65kHz 的交叉频率。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    问题1和2的任何正确计算参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samant:

    让我仔细检查一下、在接下来的2-3天内提供更新。

    同时、您还可以使用快速入门计算器来计算输出电容器。

    用于反激式稳压器设计的 LM515x 快速入门计算器

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samant:

    以下是更新后的文档部分的草稿:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan 和 Feng Ji 的澄清和即时支持。