主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
R3固件何时可用于评估和测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
R3固件何时可用于评估和测试?
您好、Alexander、
预计该版本将在本周结束前在 TI.com 上发布。 URL 将是
您好、Shirish、
我们测试了固件、但它看起来不像预期的那样工作。
首先、 我们缺少了"制造状态"中的 CB_R_TEST 位。 这样、我们就不知道 MAC 命令是否启用了休息时的电池平衡。
其次、我们不知道器件是否处于静止模式。 达到了静置电流、因此充电方式是退出、但我们不知道是否进入了放电或休息方式。 其余位未变为红色。 因此、我们不知道这是我们的故障还是固件错误。
MAC 写入0x0019或 Cell Balance 写入0x01也不执行任何操作。
所包含的 ReleaseNotes.txt 显示的函数比.PDF 文件多、因此、您还可以更新-R3的附录文件吗? 目前、我们还不知道该功能是否存在问题。
关于第一个问题:关于增编第3.2章。 该位仍然保留(不可见)、就像在 R2固件中一样。
第二个问题是一般的休息/放松方式:如何检查芯片是否采用休息/放松方式?
我提出的第三点是:如果第3.2章中的位对我们来说看不见、第3.3章就没有任何意义。 将0x0019发送到 MAC 不执行任何操作(可见)。
我提出的第四点是关于一个部分的补充,只有 ReleaseNotes.TXT 提到了这个部分。 它是读取/写入命令。 不知怎么说、它最终在 BQStudio 中显示了两次。 ReleaseNotes.TXT 说明如下:
"此修复程序还添加了一条读/写命令、用于在休息模式下启用或禁用电池平衡操作、而不修改[CB_REST] DF 位的值、以及读回休息模式下电池平衡操作的状态。"
TRM 附录没有对此发表任何意见。 BQstudio 中描述和实现的 SMB 命令为0xB1。
我们有一些工作要做。 当 REST 位激活时(我们不知道为什么它在激活之前需要这么长时间)、平衡会再次开始。 这里的一个大缺陷是、所有电池都必须高于平衡启动电压。 因此、如果电池组平衡不良、在平衡重压下有一个电池单元、则一切都将停止、并且不执行平衡。 它应进行平衡、直到所有电池达到最低电芯或平衡启动电压、以防止电池组耗尽。 然后、在进行下一次充电时、可能会完成平衡。 对于 NMC 电池、好的、降低平衡重压。 但对于 LFP 、它刚刚损坏。
这是一个在阻抗跟踪算法中具有其根的概念。 https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf
通常 dV/dt<4uV /s