This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1固件更新至 R3

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183962/bq78350-r1-bq78350-r1-firmware-update-to-r3

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

R3固件何时可用于评估和测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    没有已知的 R3固件发布计划。 这取决于是否存在任何关键问题或重要的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    BQ78350-R1产品页面中有"BQ78350-R3"的 BQ78350-R1 TRM 附录链接。

    如果 TI 不打算发布固件、本文档会引起混淆、并让人们认为 R3固件已准备就绪。

    无论如何、文档中描述的功能对于许多用户来说都是必需的、我已经看到(在不同的论坛页面上)计划发布日期为2022年9月底。

    我需要知道我是否可以依靠 TI 来提供所需的功能、或者我是否需要构建权变措施。

    此致、

    亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的反馈。 此主题已分配给专家、因此希望您能很快得到响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我正在检查我们是否可以发布固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的支持、正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我收到了固件可以发布的确认信息。 我们已开始发布流程。 可能需要几天/周的时间、具体取决于我们从不同团队获得批准的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的快速回复。

    在我等待固件正式版本时、是否可以在以前对其进行测试? 我们已经有多个产品需要此功能。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们不能在没有适当的出口管制批准和其他手续的情况下提供。 我预计 TI.com 上的发布速度会更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    预计该版本将在本周结束前在 TI.com 上发布。 URL 将是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件现已可供下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我们测试了固件、但它看起来不像预期的那样工作。

    首先、 我们缺少了"制造状态"中的 CB_R_TEST 位。 这样、我们就不知道 MAC 命令是否启用了休息时的电池平衡。

    其次、我们不知道器件是否处于静止模式。 达到了静置电流、因此充电方式是退出、但我们不知道是否进入了放电或休息方式。 其余位未变为红色。 因此、我们不知道这是我们的故障还是固件错误。

    MAC 写入0x0019或 Cell Balance 写入0x01也不执行任何操作。  

    所包含的 ReleaseNotes.txt 显示的函数比.PDF 文件多、因此、您还可以更新-R3的附录文件吗? 目前、我们还不知道该功能是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我不确定您所指的位和命令。 您能指出 TRM 部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第一个问题:关于增编第3.2章。 该位仍然保留(不可见)、就像在 R2固件中一样。

    第二个问题是一般的休息/放松方式:如何检查芯片是否采用休息/放松方式?

    我提出的第三点是:如果第3.2章中的位对我们来说看不见、第3.3章就没有任何意义。 将0x0019发送到 MAC 不执行任何操作(可见)。

    我提出的第四点是关于一个部分的补充,只有 ReleaseNotes.TXT 提到了这个部分。 它是读取/写入命令。 不知怎么说、它最终在 BQStudio 中显示了两次。 ReleaseNotes.TXT 说明如下:

    "此修复程序还添加了一条读/写命令、用于在休息模式下启用或禁用电池平衡操作、而不修改[CB_REST] DF 位的值、以及读回休息模式下电池平衡操作的状态。"

    TRM 附录没有对此发表任何意见。 BQstudio 中描述和实现的 SMB 命令为0xB1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些工作要做。 当 REST 位激活时(我们不知道为什么它在激活之前需要这么长时间)、平衡会再次开始。 这里的一个大缺陷是、所有电池都必须高于平衡启动电压。 因此、如果电池组平衡不良、在平衡重压下有一个电池单元、则一切都将停止、并且不执行平衡。 它应进行平衡、直到所有电池达到最低电芯或平衡启动电压、以防止电池组耗尽。 然后、在进行下一次充电时、可能会完成平衡。 对于 NMC 电池、好的、降低平衡重压。 但对于 LFP 、它刚刚损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于等待电池弛豫、REST 位可能需要大约5小时。 电池的特性决定了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    您能进一步解释一下背后的算法吗? 了解芯片进入缓和模式需要哪些条件对我们来说是非常有价值的。 我们看到它在工作、但有时在几分钟之内、有时在一天之内就不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    Relax (放松)是电池电压停止变化的时候。 出于实际目的、当 dv/dt 非常小(算法使用实际阈值)时、会达到该值。 充电或放电后、电池中的化学反应将持续、直到达到平衡、这会导致 dv/dt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、  

    感谢您的解释。 您能为我们提供文档的阈值吗?

    我们现在正在了解您的算法。 遗憾的是、数据表或其他文档中没有任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个在阻抗跟踪算法中具有其根的概念。 https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf

    通常 dV/dt​​<4uV /s