主题中讨论的其他器件: TPS65987
您好!
我使用外部 MCU 通过电路板上的 I2C 控制 TPS65987D。
在执行具有生成的低区域(完整标头)[C 数组声明]的 PTC 程序后-我可以获得9V、12V 和15V、但不能获得20V
我的源支持20V5A 配置。
我正在使用应用程序自定义工具中的默认配置并更改发送灌电流 Capatilites 寄存器(0x33)中的灌电流 PDO 2
默认配置:New Project -> TPS65987DDH -> Standard (Recommended)-> Upstream Facing Port (UPF) Only (新建项目-> TPS65987DDH ->标准(推荐)->仅上游端口(UPF))
什么配置有助于获得20伏电压? 或者问题是否不在配置中?
我没有 EVM 板。
应用程序自定义工具- GUI 版本:6.1.3