This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:如何降低开关噪声?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190211/tps63000-how-to-reduce-the-switching-noise

器件型号:TPS63000

大家好、

在新项目中、我将 TPS63000用作3V3和5V 电源。 因此、在第一批中、许多 PCB 都会使电源发生故障、TSP 会短路。  我正在尝试理解为什么会发生这种情况。

我在电感器引脚上观察到大开关噪声。  

VIN=3.8v
VUT=3.3

引脚 L1   

VIN=3.8v

VOUT=5V

引脚 L2。

数据表显示了 L1和 L2引脚的最大和最小电压。 上面的尖峰高于限值、那么它们是否会烧坏 TPS?   

如何减少这些尖峰? 您可以在下面查看我的设计吗? 基本上、3V3和5V 电源具有相同的布局、只是反馈电阻器不同。

L2器件型号: LQM2HPN3R3MG0L

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    感谢您使用 E2E 论坛。

     TPS63000的专家本周不在办公室、但下周他将尽快回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、
    感谢您的回复。 我要等。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    下面是有关原始布局的一些建议。

    • 覆铜输入/输出电容器的 GND、但不使用某些布线将其连接-这将有助于降低尖峰。
    • 覆铜器件的 GND、但不使用迹线或过孔将其连接-这将有助于减少尖峰
    • 在 C77之后移动 FB 路径的过孔-这将使您的 FB 路径 更干净

    BTW、大多数情况下、您使用示波器获得的尖峰不是实际的尖峰、因为您的电路板和探头之间会有一些耦合。 您可以发现、尖峰将随探头方向而变化、您得到的最小值将更接近实际尖峰。

    此外、我们将在数据表中分享我们建议的布局、如下所示。 有时、您可以将它们作为设计的参考。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    非常感谢您的回复。  

    我认为尖峰接近真实值、我使用一根小线将探针接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利马、

    是的、您是对的、您得到的尖峰应该非常接近真实值。

    此致

    TAO