Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
大家好、
在新项目中、我将 TPS63000用作3V3和5V 电源。 因此、在第一批中、许多 PCB 都会使电源发生故障、TSP 会短路。 我正在尝试理解为什么会发生这种情况。
我在电感器引脚上观察到大开关噪声。
VIN=3.8v
VUT=3.3
引脚 L1

VIN=3.8v
VOUT=5V
引脚 L2。

数据表显示了 L1和 L2引脚的最大和最小电压。 上面的尖峰高于限值、那么它们是否会烧坏 TPS?
如何减少这些尖峰? 您可以在下面查看我的设计吗? 基本上、3V3和5V 电源具有相同的布局、只是反馈电阻器不同。
L2器件型号: LQM2HPN3R3MG0L
谢谢!