Other Parts Discussed in Thread: LM25085
尊敬的各位成员:
我们使用 LM25085 通过更改占空比来控制风扇。 我希望该电路将电流限制在4A。 根据占空比、输入电压将为0至12V。

Rsense = 0.030欧姆。 在使用30m Ω 电阻后、我观察到、使用最大占空比时、电流限制为2.3A。 我将 Rsense 减小到22m Ω 和15m Ω、但没有变化。 我知道 FET 还有一个内部 R、它可能会影响限制。 降低 Rsense、我没有得到正确的结果。
如果有任何建议,我将不胜感激
谢谢
Farzaneh