This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085电流限制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190117/lm25085-lm25085-current-limiting

器件型号:LM25085

尊敬的各位成员:

我们使用 LM25085 通过更改占空比来控制风扇。 我希望该电路将电流限制在4A。 根据占空比、输入电压将为0至12V。  

Rsense = 0.030欧姆。 在使用30m Ω 电阻后、我观察到、使用最大占空比时、电流限制为2.3A。 我将 Rsense 减小到22m Ω 和15m Ω、但没有变化。  我知道 FET 还有一个内部 R、它可能会影响限制。 降低 Rsense、我没有得到正确的结果。  

如果有任何建议,我将不胜感激

谢谢

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    您能否发送原理图? 对于4A 电流限制、30m Ω 应为正确的值。 您是否以4A 运行系统? 如果您要在 Rsense 电阻器上设置电流感应、它不应依赖于 FET 的 RDS_ON。 最后、您的系统参数是什么? (VIN、VOUT、IOUT)

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我们的系统规格:

    VIN= 0至12v (根据占空比变化) 并根据 Vin、V OUT = 0至12V。  I out =4A。 您可以看到下面的 SCH:

    对于 R sense、SCH 存在误差、即 R10、在我的设计中、它为30m Ω、而在 SCH 上、您可以看到10R。  

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_01262023.xlse2e.ti.com/.../3005.Dynamic_5F00_Output_5F00_Change.pptx

    您好 Farzaneh、

    感谢您提供原理图。 您似乎是通过使用 PWM 波形动态提高转换器的 VOUT 来控制风扇。

    对于此解决方案、我建议您设计转换器将运行的最高功率输出、根据您的描述、输出电压为12V VOUT、4A IOUT。

    由于 VIN、最小电感和 Radj 的限制、您的电流设计将导致较低的电流限制。

    我建议从随附的 Excel 快速入门计算器中实现这些值。 这包括将 VIN 增大到恒定的24V、将 R_ADJ 值增大到7K 欧姆、以及增加一些 COUT。

    请注意、该转换器具有最小 VIN = 4.5V 的限制、在该限制下、器件将关闭、但在 VIN > VOUT 的情况下、您不会达到该点。  

    我还建议阅读随附的文章、其中说明了实现动态 VOUT 的方法。 您应该能够使用 PWM 波形实现1.25V 至12V 的电压摆幅。

    为了在您的系统中进行快速调试、我会增加 R_ADJ、VIN = 12V、VOUT = 5V、以查看您的电流是否会增加。 请谨慎处理高电流。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我将 Radj 更改为4k64、只是为了测试电流限制是否会增加。 令人惊讶的是、我发现它不再限制。 我稍微增加了电子负载、但它没有限制电流。 我认为它应该将电流限制在3A 或更高的水平、但它会达到4A。 我已经看到4.6A。 我将 Radj 更改为2k2 y Rsense 30m Ω、现在它限制在3A。 我很困惑。  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    增大 R_ADJ 将增大 您的电流限制。 我还会将该器件的 WEBENCH 工具与您的系统参数一起使用、以测试您的电路行为。

    此致、

    Henry