This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44-Q1:UCC28C44-Q1

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189670/ucc28c44-q1-ucc28c44-q1

器件型号:UCC28C44-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

根据应用手册、该转换器采用 UCC28C42反激式转换器设计、可实现 CCM 运行。 但我想在 DCM 运行模式下使用相同的参数来计算 NPS、Lpri 和其他参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    如果要使用进入 DCM 模式、则需要更改 Lpri 和/或开关频率。 TI 有一款适用于 DCM 的反激式设计计算  器、此处为:FLYBUCK-flyback-design-Calc 计算工具| TI.com、该工具可能会有所帮助。

    您是否有理由要针对 DCM 运行模式进行设计? 这会导致更高的峰值电流和更多的输出纹波。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    没有理由为反激式转换器设计 DCM 运行模式。

    我想设计反激式转换器、以便从三相交流(115V、400Hz)输入电压中获得5V 直流@ 5A 电流。 借助 UCC28C44DR-Q1、可根据要求为反激式转换器的设计提供天气信息。  

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    是的、可以使用 UCC28C44DR-Q1设计5V 直流@ 5A、另一个有用的资源是 WEBENCH 电源设计 器、它可以帮助根据您的规格生成设计:电源设计器(TI.com)。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的宝贵重播、

    如果我要设计 隔离 电压约为1.5kV 的反激式变压器、那么如何继续设计 反激式变压器。 闭环运行的情况下运行。

    在 UCC28C44DR-Q1的帮助下、我需要如何确定反激式转换器的设计以 CCM 或 DCM 运行。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我发送的计算器能够指定 CCM 的设计。 变压器 Lpri 将在很大程度上决定运行模式。 数据表第9.2.1节中提供了用于计算组件值以确保 CCM 运行的指南和公式。

    隔离等级主要取决于变压器隔离等级和为该器件提供反馈信号的光耦合器。

    我将首先使用 WEBENCH 根据您的要求生成设计、然后您可以使用设计计算器或数据表方程来交叉检查组件值、以确保其符合您的特定应用。

    我在 以下网站为您开始 WEBENCH 设计:https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6C97BE6E9AFC024E 

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的宝贵重播、

    我将在 WEBENCH 中完成设计、并使用 UCC28C44DR-Q1的数据表手动计算所需参数、然后将计算值与 WEBENCH 值进行比较。  

    尊敬的 Joseph、您好、该 IC 有任何仿真、SPICE 模块、因此我可以尝试在 TINA 工具中进行仿真。

    非常感谢您创建 WEBENCH

     

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    在 WEBENCH 中、您创建了一个输入频率为60Hz、但根据我的要求、电源为400Hz。

    现在、对于我的设计、我可以更改400Hz、并且可以使用 UCC28C44DR-Q1的数据表计算应用所需的参数

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    产品页面 https://www.ti.com/lit/zip/slum532上列出了一个 PSPICE 瞬态模型 、您可以使用该模型来仿真器件行为。

    在 WEBENCH 中、只有50或60Hz 频率可供选择、但它仍应提供一个良好的起点参考点。

    谢谢、

    Joseph