主题中讨论的其他器件:UCC28C42
根据应用手册、该转换器采用 UCC28C42反激式转换器设计、可实现 CCM 运行。 但我想在 DCM 运行模式下使用相同的参数来计算 NPS、Lpri 和其他参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据应用手册、该转换器采用 UCC28C42反激式转换器设计、可实现 CCM 运行。 但我想在 DCM 运行模式下使用相同的参数来计算 NPS、Lpri 和其他参数。
您好、Abhishek、
我发送的计算器能够指定 CCM 的设计。 变压器 Lpri 将在很大程度上决定运行模式。 数据表第9.2.1节中提供了用于计算组件值以确保 CCM 运行的指南和公式。
隔离等级主要取决于变压器隔离等级和为该器件提供反馈信号的光耦合器。
我将首先使用 WEBENCH 根据您的要求生成设计、然后您可以使用设计计算器或数据表方程来交叉检查组件值、以确保其符合您的特定应用。
我在 以下网站为您开始 WEBENCH 设计:https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6C97BE6E9AFC024E
谢谢、
Joseph
您好、Abhishek、
产品页面 https://www.ti.com/lit/zip/slum532上列出了一个 PSPICE 瞬态模型 、您可以使用该模型来仿真器件行为。
在 WEBENCH 中、只有50或60Hz 频率可供选择、但它仍应提供一个良好的起点参考点。
谢谢、
Joseph