Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21061 您好专家、
我的客户希望使用 VDD 作为1.8V 电源。
我们是否可以知道 VDD 引脚可以支持多大的电流?
谢谢你。
此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.