This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:VDD 电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191337/bq21061-vdd-current

器件型号:BQ21061

您好专家、

我的客户希望使用 VDD 作为1.8V 电源。

我们是否可以知道 VDD 引脚可以支持多大的电流?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    VDD 可支持小于10mA 的负载。  它用于数字电源、通常用于偏置 VIO。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的友好答复。

    另一方面、我们是否有适用于 BQ21061或其他类似充电器 IC 的参考代码?

    我知道我们有设置指南(Excel 文件)来帮助生成寄存器值、但客户仍在寻找是否有代码可直接作为他们的参考。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我们目前没有 BQ21061的任何参考代码。 客户需要哪种代码、有些充电器器件具有现有的 Linux 驱动 程序、例如适用于 BQ256xx 系列器件的驱动程序。 但必须针对 BQ21061调整该代码。

    此致、

    Juan Ospina