This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952平衡问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190807/bq76952-bq76952-balance-issue

器件型号:BQ76952

你(们)好  

在客户使用 BQ76952进行设计时、问题是当第13节电池平衡时、第12节电池电压将增加30mV。

Rbal = 51 Ω,Rn = 100 Ω,RBN = 330 Ω,CN = 1uF

e2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_16_5F00475761882C7B_13_2A4E_.xlsx

为什么第12个电压会增加? 如何改进?

正在等待您的回复。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这种行为似乎很奇怪-这是不能预料的。 您能否分享平衡电路的原理图、并展示未使用的电池输入是如何连接的?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    电池为14节串联、VC13~VC15连接在一起。

     当2~14系列进入平衡状态时、也会出现类似的现象。 平衡电路和参数请参阅上述博文。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是的、我看到组件值和日志文件。 但我想查看实际原理图和寄存器设置(.gg.csv 文件)。  

    这种行为不正常、因此我们需要查看是否有有助于解释这种情况的不同之处。

    谢谢、

    Matt