请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 你(们)好
在客户使用 BQ76952进行设计时、问题是当第13节电池平衡时、第12节电池电压将增加30mV。

Rbal = 51 Ω,Rn = 100 Ω,RBN = 330 Ω,CN = 1uF
e2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_16_5F00475761882C7B_13_2A4E_.xlsx
为什么第12个电压会增加? 如何改进?
正在等待您的回复。
谢谢
星号