This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754能否检测到无源 PSE 注入器? 如果不是、建议使用任何电路来实现该目的?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183455/tps23754-could-tps23754-detect-the-passive-pse-injector-if-not-any-circuits-recommended-to-achieve-this

器件型号:TPS23754

我们的终端客户要求提供一种特性来检测器件由802.3af PSE 或802.3at PSE 或无源 PSE 注入器供电时的不同模式。

如果 TPS23754无法做到这一点、有人建议使用某些逻辑器件来实现这一点、例如通过脉冲检测锁存检测到的握手脉冲、然后通过光电耦合器向 CPU 反馈?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您与我们联系!

    对于 TPS23754、 T2P 引脚可用作1类(af)或2类(AT)的指示器。 但当 PPD 高于1.55V 或 APD 高于1.5V 时、T2P 也将为低电平  

    对于无源 PoE 注入器、如果使用 PPD (由 Vdd - VSS 之间的电压触发)、它也会使 T2P 为低电平。 我是否可以知道无源 PoE 注入器的电压是多少? 对于 StandardEd PSE、PD 的输入电压为36 - 57V。 如果 无源 PoE 注入器的电压较低(如24V)、则使用下面的电路可帮助 MCU 识别 无源注入器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang、

    非常感谢您提供的信息、无源 PoE 注入器的电压范围为50V +/- 3V。 请告知解决方案。   

    非常感谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、我没有看到一种非常可靠的方法来告知无源 PoE 注入器或 af、因为两者都应使 T2P 为高电平。

    无源 PoE 注入器与有源 PoE 注入器的区别在于无源 PoE 注入器不与 PD 进行协商。 这意味着无源 PoE 注入器不显示检测和分类电压。   

    我可以认为一种可能的方法是使用下面的电路。 当使用 af PSE 时、它将经过分级(当 Vdd-VSS = 9V 至22V 时)脉冲、使 CLS = 2.5V 的时间达到10-75ms。 然后、当使用合适的 R1和 R2值时、C1的电压(VC1)可充电至大约2.5V - 0.7V = 1.8V。 当使用无源 PoE 注入器时、当  Vdd-VSS = 9 至22V 时、CLS 也将为2.5V、时间更短、因此 VC1可能远小于1.8V

    R1和 R2值应远大于分级电阻 Rcls、因为该检测不会影响下表中的分级电流。  泄放电阻器(Rle出血)也需要足够大、因为它需要将 VC1电压保持在高于 MCU 上电的特定值单元的水平。

    当 MCU 上电时、可以监控 VC1电压和 T2P、如果它们都为高电平、则为低电平。 T2P 高电平和 VC1低电平将是无源 PoE 注入器。 还 需要仔细设计 VC1的高阈值电压。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang、

    在 CPU 上电后、我们是否可以通过与 TPS23754通信来区分无源 POE 注入器或标准装置?

    或者可以使用任何其他 TI 器件来实现这一目的、而不是 TPS23754 (对于 AT 模式)?

    非常感谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为我们现有的 PD 本身无法显示 af 和无源 PoE 注入器之间的差异(如果两者具有相似的输入电压)。 可以实现以下目标:  

    1.通过 T2P 引脚说明 AT 和 af (或无源注入器)之间的差异

    2.如果无源喷油器电压明显低于 PoE 最小值(36V)、则通过简单的电压比较器说明 af 和无源喷油器之间的差异

    3.通过我上次答复中显示的电路来说明 af 和无源注入器之间的差异。 或其他方式检测分类电压脉冲。

    此致、

    直径  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于我们在相对较长的一段时间内没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diang、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢你的帮助。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个主题、请单击"+提出相关问题"以了解更多问题!  

    谢谢、此致、

    林德华