This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017替代了 LM5169

Guru**** 2384360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191087/lm5017-lm5017-replace-to-lm5169

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件:LM5169

先生,您好:

请参阅我们的原理图、如下所示。

VIN 大约为25V 至67.2V。

我们是否可以不更改其他组件就替换它?

请向我们提供您的建议。  

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这两个器件在引脚分配和引脚功能方面存在一些差异。

    最好使用 LM5169产品页面上的计算器工具重新设计您的

    应用。  并学习数据表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    请您为我分享计算器工具吗?

    我找不到。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    附件。

    您可以使用下拉菜单选择'68或'69

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5169_5F00_calc_5F00_revD.xlsm