请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 主题中讨论的其他器件:LM5169
先生,您好:
请参阅我们的原理图、如下所示。
VIN 大约为25V 至67.2V。

我们是否可以不更改其他组件就替换它?
请向我们提供您的建议。 
期待您的反馈。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
附件。
您可以使用下拉菜单选择'68或'69
谢谢