This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:器件停止开关

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192277/tps40210-device-stopped-switching

器件型号:TPS40210

你(们)好

我的客户报告说、直流/直流开关在12V 至40V 升压应用中停止、并且只有大约20V 的输出。

该板自2016年起投入生产、到目前为止尚未发现任何问题。

通常情况下、开关波形如下所示:

故障期间:

 

和输出电压

由于分流电阻器电压超过150mV 或过热、似乎会触发断续模式。

我在 DS 中没有找到断续操作规范、您能告诉我断续重启的时间是多少、并告知可能导致此行为的任何其他可能性吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系、关于您的问题、您能否再发送一些波形? 如果可能、我希望在同一图片中看到 SS 引脚、Vin、Vout 和 SW 节点波形。

    谢谢你  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Haroon

    我将向您发送电子邮件、以讨论详细信息并与我的同事联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在这种情况下、我将关闭该线程。

    BR、

    Haroon