This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:未连接到外部电路期间的 VTTREF 终端

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192423/tps54116-q1-vttref-termination-during-no-connected-to-external-circuit

器件型号:TPS54116-Q1

各位专家、您好!

我的客户希望知道 VTTREF 的建议端接、因为他们不使用该引脚作为外部电路的基准。
这是因为、SoC 侧建议参考电压应由电阻器除以1.5V 电源生成。
我认为、如果不使用 VTTREF、它们应该将电容器放置在 VTTREF 上、因为 VTTREF 也用作内部 VTT 稳压器的基准。

这种理解是否正确?

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、为了实现稳定运行、应该将一个0.22uF 去耦电容器连接到 VTTREF。 VTTREF 是 VTT 的基准电压。 请查看下图。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答、我知道我的估计值是正确的。

    此致、
    Kazuki Kuramochi