请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54116-Q1 各位专家、您好!
我的客户希望知道 VTTREF 的建议端接、因为他们不使用该引脚作为外部电路的基准。
这是因为、SoC 侧建议参考电压应由电阻器除以1.5V 电源生成。
我认为、如果不使用 VTTREF、它们应该将电容器放置在 VTTREF 上、因为 VTTREF 也用作内部 VTT 稳压器的基准。
这种理解是否正确?
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi