尊敬的团队:
我们发现 、有一些 USB 器件被反复检测、检测最终不成功。
将 CC 日志与能成功检测的 NB 进行比较后、我们发现项目的 USB Type-C 端口输出功率设置为5V/0.9A、在我的 NB 中设置为5V/1.5A。 请参阅随附 的文件。
您能否建议在自定义工具中更改输出功率可满足5V/1.5A 要求的设置的哪一部分?
e2e.ti.com/.../Fail.data e2e.ti.com/.../Success.data
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们发现 、有一些 USB 器件被反复检测、检测最终不成功。
将 CC 日志与能成功检测的 NB 进行比较后、我们发现项目的 USB Type-C 端口输出功率设置为5V/0.9A、在我的 NB 中设置为5V/1.5A。 请参阅随附 的文件。
您能否建议在自定义工具中更改输出功率可满足5V/1.5A 要求的设置的哪一部分?
e2e.ti.com/.../Fail.data e2e.ti.com/.../Success.data
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
查看.data 文件需要什么程序/工具? 如果您尚未共享 、能否共享 TI USB PD 控制器的项目文件和 CC 日志。
我认为这里可能会发生两件事。 如果您使用的是 USB Type-A 连接器或未使用 USB-PD、则可能需要调整此设置。

如果 您处于 PD 模式、用作功率接收器、则需要调整发送功率接收器功能寄存器:

如果您处于 PD 模式、用作电源、则需要调整发送源功能寄存器:

谢谢、此致、
Chris
尊敬的 Chris:
感谢您的大力支持!
附加 的文件是我使用的项目文件、我已经检查了设置、它与 您说的相同。 请帮助您查看。
此外、我发现 TPS65988EVM 上也会发生相同的情况。
e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_V03.pjt
我们使用 Power-Z KM001C 来查看正在发生的情况、下面是 我们捕捉的图片。
-故障和重新检测:

首次成功:

非常感谢、
Jimmy