This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关 TI/TPS65988的问题

Guru**** 2584495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191319/tps65988-questions-about-ti-tps65988

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

我们发现 、有一些 USB 器件被反复检测、检测最终不成功。

将 CC 日志与能成功检测的 NB 进行比较后、我们发现项目的 USB Type-C 端口输出功率设置为5V/0.9A、在我的 NB 中设置为5V/1.5A。 请参阅随附 的文件。

 您能否建议在自定义工具中更改输出功率可满足5V/1.5A 要求的设置的哪一部分?

e2e.ti.com/.../Fail.data   e2e.ti.com/.../Success.data  

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    查看.data 文件需要什么程序/工具? 如果您尚未共享 、能否共享 TI USB PD 控制器的项目文件和 CC 日志。

    我认为这里可能会发生两件事。 如果您使用的是 USB Type-A 连接器或未使用 USB-PD、则可能需要调整此设置。

    如果 您处于 PD 模式、用作功率接收器、则需要调整发送功率接收器功能寄存器:

    如果您处于 PD 模式、用作电源、则需要调整发送源功能寄存器:

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    感谢您的大力支持!

    附加 的文件是我使用的项目文件、我已经检查了设置、它与 您说的相同。 请帮助您查看。  

    此外、我发现 TPS65988EVM 上也会发生相同的情况。

     e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_V03.pjt

    我们使用 Power-Z KM001C 来查看正在发生的情况、下面是 我们捕捉的图片。

     

    -故障和重新检测:

    首次成功:

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可以尝试将工作电流值增大到1.5A 吗?

    谢谢、此致、

    Chris