This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么某些电感器的饱和电流小于 RMS 电流

Guru**** 2512585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191974/why-saturation-current-of-some-inductor-less-than-rms-current

主题中讨论的其他器件:LM5168-Q1LM5168

为什么某些电感器的饱和电流小于 rms 电流?

Coilcraft 的以下电感器 PFL1609-472MEW 的 IRMS=500mA、Isat=240mA、不是吗?

我是否应该将 Isat 视为降压转换器电流额定值或 IRMS 的最大电流额定值? 理想情况下、它应该是 IRMS、但基于上述器件型号、它是一种不同的情形。 请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克、您好!  

    请提供更多信息。  您将此电感器用于什么 TI IC?  

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管如此、我仍未最终确定降压 IC、但我更喜欢使用 LM5168-Q1或类似的器件。

    但是、我的基本问题是、为什么所定义的电感器的 Isat 小于 IRMS、以及何时使用/选择此类电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    RMS 电流与温度有关、温升为40°C 时通常为直流电流。

    饱和电流与电感有关、此时电感会下降、电感通常为-20%。

    这些参数与电感器配方有关、如磁芯材料、DCR、结构等

    您最好联系 Coilcraft 了解更多相关信息。

    为降压转换器选择电感器时、您需要饱和电流高于电流限制。

    这可在输出过载或短路期间保护输入。

    对于 LM5168-Q1、电流限制为 0.484A、因此您必须选择饱和电流大于该电感的电感器。

    如果您对 LM5168还有其他问题、请开始新的主题。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多