为什么某些电感器的饱和电流小于 rms 电流?
Coilcraft 的以下电感器 PFL1609-472MEW 的 IRMS=500mA、Isat=240mA、不是吗?
我是否应该将 Isat 视为降压转换器电流额定值或 IRMS 的最大电流额定值? 理想情况下、它应该是 IRMS、但基于上述器件型号、它是一种不同的情形。 请对此进行澄清。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么某些电感器的饱和电流小于 rms 电流?
Coilcraft 的以下电感器 PFL1609-472MEW 的 IRMS=500mA、Isat=240mA、不是吗?
我是否应该将 Isat 视为降压转换器电流额定值或 IRMS 的最大电流额定值? 理想情况下、它应该是 IRMS、但基于上述器件型号、它是一种不同的情形。 请对此进行澄清。
尊敬的 Ronak:
RMS 电流与温度有关、温升为40°C 时通常为直流电流。
饱和电流与电感有关、此时电感会下降、电感通常为-20%。
这些参数与电感器配方有关、如磁芯材料、DCR、结构等
您最好联系 Coilcraft 了解更多相关信息。
为降压转换器选择电感器时、您需要饱和电流高于电流限制。
这可在输出过载或短路期间保护输入。
对于 LM5168-Q1、电流限制为 0.484A、因此您必须选择饱和电流大于该电感的电感器。
如果您对 LM5168还有其他问题、请开始新的主题。
希望这对您有所帮助、
-奥兰多