Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892, LM5177, LM5176
主题中讨论的其他器件: 、LM5177、 LM5176
工程师好、
我正在围绕 TPS55289 (和 TPS552892)设计直流/直流转换器、并计算了5->18V 4A 升压转换器的环路补偿组件。
此设计还将用作降压转换器(24->3.3V 5A)、我想知道它在这种情况下的行为。 我是否需要为降压操作更改环路补偿电路? 我想以2100KHz 运行转换器以尽可能减少输出纹波、2.1MHz 时结温是否会低于最大值?
将 使用6.8uH、4.1mR、22A Wurth 744355680作为电感器。