This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:原理图检查、尤其是环路补偿电路

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892, LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190861/tps55289-schematic-check-especially-loop-compensation-circuit

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: 、LM5177LM5176

工程师好、

我正在围绕 TPS55289 (和 TPS552892)设计直流/直流转换器、并计算了5->18V 4A 升压转换器的环路补偿组件。

此设计还将用作降压转换器(24->3.3V 5A)、我想知道它在这种情况下的行为。 我是否需要为降压操作更改环路补偿电路? 我想以2100KHz 运行转换器以尽可能减少输出纹波、2.1MHz 时结温是否会低于最大值?

将  使用6.8uH、4.1mR、22A Wurth 744355680作为电感器。

TPS55289 schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS55289 (和 TPS552892)不适用于此应用。 对于降压模式、它可在24->3.3V 5A 条件下使用。 在升压模式5->18V 4A 中,平均电感器电流需要为18V*4A/5V/0.9=16A。 它远高于 TPS55289平均电感器电流限制8A 典型值。

    我建议您考虑使用 TI 降压/升压控制器 LM5176、LM5177。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我只需在升压模式下调节我的预期、并将输出电流限制指定为2A。 我还将挑选一个更小的电感器、因为负载明显小于 Wurth 电感器可以处理的电感器。  

     感谢您的反馈 Zack!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于5V 输入电压条件、18V/2A 仍然是过高负载。  

    以下是有关原理图的注释:

    1.对于此应用、建议将 Fsw 设置为400kHz、以避免 IC 上的功率损耗过大。 仍然可以使用6.8uH 电感 器 Wurth 744355680 。 将 FSW 引脚电阻器更改为49.9k Ω。

    2.对于 TPS55289 (I2C 版本)、MODE 引脚选择 I2C 从器件地址。 您需要首先配置 I2C 寄存器。 对于 TPS552892 (非 I2C 版本)、MODE 引脚在 FPWM 模式和 PFM 模式之间选择工作模式。

    3.如果使用这两个引脚、SCL、SDA、(CC/PG)需要5V 或3.3V 的上拉电阻器。

    如果您使用 TPS552892 (非 I2C 版本)、则需要焊接反馈底部电阻器。 两个反馈电阻器需要放置在非常靠近 FB 引脚的位置、以避免噪声耦合到反馈和补偿环路。

    补偿:R7 20k Ω、C5 10nF、在 COMP 引脚和 AGND 引脚上添加一个100pF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    再次感谢您检查我的原理图。 我计划将此原理图放在基于1/8砖型的 PCB 上。 然后使用外部组件来决定特定的功能。 因此、上拉和下拉反馈电阻器将放置在非板载附近。 我希望设计一个具有两个不同 BOM 和原理图的单个 PCB。

    我要将频率更改为400kHz,我希望可以使用>2MHz 来限制输出纹波。

    感谢您注意到2、我将更改 TPS55289版本的原理图、以便它将通过10R 链接下拉。