请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3710 大家好、
数据表显示
µs (2)在上电期间、VDD 必须在输出处于正确状态之前至少超过1.8V 150 μ s。
我认为"1.8V"是拼写错误、0.8V 是正确的、因为 V (POR)是0.8V (最大值)。
我的理解是否正确? 
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表显示
µs (2)在上电期间、VDD 必须在输出处于正确状态之前至少超过1.8V 150 μ s。
我认为"1.8V"是拼写错误、0.8V 是正确的、因为 V (POR)是0.8V (最大值)。
我的理解是否正确? 
此致、
雅丽塔