This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:启动延迟

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189441/tps3710-start-up-delay

器件型号:TPS3710

大家好、

数据表显示  
µs (2)在上电期间、VDD 必须在输出处于正确状态之前至少超过1.8V 150 μ s。

我认为"1.8V"是拼写错误、0.8V 是正确的、因为 V (POR)是0.8V (最大值)。
我的理解是否正确?


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    1.8V 是此器件的最小电源电压电平。 脚注正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud-San、

    感谢你的答复。
    我想澄清一下 TD (START)。
    以下 V (POR)拼写错误和1.8V 是否正确?  


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud-San、

    您能查看上面的查询吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我将接管此主题、我将研究您的问题并在24小时内向您提供更新。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    您可以支持此查询吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    很抱歉、对于该延迟、TD 启动确实从 Vdd min 开始、时序图上的拼写错误应在下一个修订版中修复。

    谢谢、

    Jesse