请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 关于 ITERM 的最小值和最大值、数据表仅介绍了 ICHG 的条件:0.5A、1.0A 和1.72A。
对于 ICHG:1.5A 条件下 ITERM 的最小值和最大值是否有规格信息或测试数据?

如果有任何计算方法、请一起告诉我。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于 ITERM 的最小值和最大值、数据表仅介绍了 ICHG 的条件:0.5A、1.0A 和1.72A。
对于 ICHG:1.5A 条件下 ITERM 的最小值和最大值是否有规格信息或测试数据?

如果有任何计算方法、请一起告诉我。
此致、
Satoshi